Hôtels
 
 
 

Solutions pour les hôtels

 
 

 
 
 
 
 

Principales solutions

  • Distinction par rapport à la concurrence via l'innovation, la conception et les nouvelles fonctionnalités
  • Développement de l'identité de chaque enseigne d'hôtel pour proposer une valeur claire et constante aux clients
  • L'efficacité énergétique est essentielle car elle représente un des postes de coût principaux de l'hôtel et augmente de plus en plus.
  • L'écologie en tant qu'engagement de la société, car les employés et les clients y sont de plus en plus sensibles.

Que propose Schneider Electric ?


  • Contrôle des chambres des clients - Les chambres représentent 70 % de l’espace dans un hôtel et représentent le point central du séjour des clients. L'éclairage, le réglage de la température et des stores, la sécurité, le minibar, le système d'ouverture des portes sont des éléments clés de la chambre. Des solutions innovantes peuvent réduire la consommation d'énergie et améliorer le séjour du client. L'intégration des chambres au système de gestion du bâtiment et au système de gestion de la propriété peut également augmenter la valeur de l'offre.

  • Gestion des bâtiments - Les hôtels sont des bâtiments complexes qui comprennent plusieurs processus fonctionnant en parallèle : systèmes spécialisés de gestion des clients, systèmes spécialisés de divertissement, systèmes de gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, systèmes d'entrée et de surveillance en circuit fermé. Ces systèmes nécessitent une solide infrastructure IP et un point de contrôle centralisé. La réduction des investissements, des coûts de maintenance et l'augmentation de la visibilité sur tous les différents processus constituent des avantages majeurs. Ces solutions nécessitent d'être adaptées à la taille et à la complexité de chaque hôtel.

  • Efficacité énergétique - Les hôtels sont très sensibles à la consommation d'énergie et communiquent sur leur approche écologique. Les besoins en chauffage, ventilation et climatisation, en eau chaude et en éclairage sont communs aux parties privées et publiques des hôtels. Les solutions écoénergétiques de Schneider peuvent être adaptées au secteur hôtelier en prenant aussi bien en compte l'importance du confort des clients que l'aspect financier.
 
 
 
 
 

Exemples de réussite