Eau
 
 
 

Solutions pour l'eau

 
 
 
 
 
 
 

Principales solutions

  • Continuité du service et transparence envers les autorités publiques (exploitation)
  • Coûts d'exploitation et de maintenance minimales (coût de l'énergie électrique = 30 % des dépenses d'exploitation) afin de conserver les marges
  • Besoin croissant en haute technologie et en processus avancés
  • Équilibre entre le transfert des responsabilités et la rentabilité des projets (conception et création)

Que propose Schneider Electric ?

  • Être l'entreprise la plus accessible :  liens avec les acteurs clés de niveau mondial et présence locale dans chaque pays avec nos partenaires et centres de services et de projets.
  • Être la référence en matière d'énergie Efficacité : optimisation globale des réseaux électriques ; filtrage des harmoniques (amélioration de la durée de vie utile) et correction du facteur de puissance (réduction de la facture d'électricité). Jusqu’à 30 % d'économies d'énergie.
  • Proposer des solutions testées évolutives en matière d'énergie et de contrôle : architecture typique pour chaque type d'usine de pompage et de traitement (de la plus petite usine d'assainissement à la plus grande usine de dessalement).
  • Conception participative de solutions répétitives avec le client : capacité à les rendre accessibles dans le monde entier, en tenant compte des spécificités locales.
  • Proposer un service ou un projet dans son intégralité comprenant le contrôle de l'énergie et des processus, ainsi que le contrôle de la construction et une alimentation sécurisée : des études à l'exécution et la mise en service.